13.12.2009 00:30 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo wafter Für dein Projekt würde ich den Sonderfunktionsbaustein PI-Regler verwenden gruss pepp |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 13.12.2009 00:36 |
|
13.12.2009 13:00 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Habe da was ausprobiert, benötige aber noch etwas Hilfe. Kriege den Ausgang nicht in Funktion und muß den Frostschutzkontakt noch einbinden.Ab 5 bis - 50 Grad soll das Ventil ständig heizen und bis30 grad stetig zufahren bis ganz geschlossen Danke schon mal im vorraus. wafter DateianhangZuluftregelung über 0 -10 V Stellantrieb.zip (191 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 13.12.2009 13:30Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 13.12.2009 13:01 |
|
13.12.2009 14:29 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 119 Bewertung: (8) |
Servus wafter. Es würde sich was regen, wenn Du die Funktionsblöcke Freigeben würdest (Pin: En). Aber ich würde mich auch Pepp´s Meinung anschließen, dass der PI-Regler die geeignetere Funktion wäre. Hab mal kurz was Zusammengestoppelt, wie Ich die Sache angehen würde. Ist nur Rohmaterial, da ich zum Regeln gewöhnlich andere Komponenten einsetze. Gutes Gelingen ursus_minor DateianhangMuster_Zuluftregelung.zip (165 Downloads) |
Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
13.12.2009 19:59 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Danke ursus_minor für die Hilfe. Muß jetzt nur noch einen separaten EIN/AUS eingang dazu bekommen und Soll Temp. über die Cusortasten verändern. wafter DateianhangMuster_Zuluftregelung2.zip (121 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 14.12.2009 08:13Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 13.12.2009 21:08Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 13.12.2009 20:50 |
|
14.12.2009 11:30 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hab da mal was vorbereitet, kann mir jemand helfen wie ich das auf und abzählenin die soll Temp. Einfüge.Das habe ich mir leichter vorgestellt, die digtale Vernetzung ist kein Problem, aber das Analoge .... Gruß wafter DateianhangMuster_Zuluftregelung3.zip (123 Downloads) |
15.12.2009 10:36 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo wafter, zum Einfügen des Zählerwertes als Sollwert im Regler: Du hast ja den Sollwert bereits drin, aber haltim Handbetrieb. Wenn Du jetzt den Zählerwert als Sollwert hernimmst geht´s. Naja, im Prinzip jedenfalls. Denn Deine Auflösung der Temperatur ist x0,1. Also muss auch der Sollwert mit Nachkommastelle angezeigt werden. Ein Zählerstand von 5 sind also eigentl. 0,5°C als Sollwert. Damit Du den Zählerstand nun mit Kommastelle anzeigen kannst, musst Du in in einen analogen MUX (B012)geben und dort eine Kommastelle angeben. Dann habe ich Dir noch die Rechenfunktion gegen einen weiteren MUX (B013)ersetzt. Ich nehme mal an, Du möchtest einfach als Analogausgabe die Stellgröße des Reglers haben ODER als Frotschutz fest den Wert 1000. Der MUX ist ein analoges ODER und hier besser geeignet als die Rechenfunktion. Denn Du hast ja gerechnet: 1000 + Stellgröße des Reglers. Das hätte zwar auch funktioniert (weil physikalisch mehr als 1000 sowiso nicht rauskommen), aber man macht es halt per MUX. Was Du jetzt noch machen kannst ist beim Zähler evtl. einen Startwert (z.B. 200 = 20.0°C) einzutragen. Dann musst Du nicht von Null aus ewig hochzählen und Du könntest noch eine Impulsgeber einbauen, damit schneller gezählt wird, wenn Du 2 Sekunden lang auf die Taste drückst: Wie kann mit den Funktionstasten des LOGO! Text Displays ein Sollwert inkrementiert/dekrementiert werden? DateianhangMuster_Zuluftregelung4.zip (149 Downloads) |
15.12.2009 15:39 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Danke allen die mir bis jetzt weitergeholfen haben. Habe noch ein wenig daran gefeilt. In der Simulation läuft die anlage super. Stelle sie hier nochmal ein, wäre nicht schlecht wenn sich das noch jemand ansieht, da kann man sicher noch etwas daran verbessern oder sogar hinzufügen. Werde das ganze in der Logo und mit den Bauteilen Testen. Gutes gelingen den anderen Projekten. THX wafter DateianhangZuluftregelung.zip (153 Downloads) |
15.12.2009 20:30 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Kann man an eine Logo mit Display ein TD anschließen, habe leider keine zum überprüfen. ImAnhang nochmal die Schaltung leicht modifiziert. wafter DateianhangZuluftregelung.zip (109 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 15.12.2009 20:31 |
|
15.12.2009 21:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das TD läßt an eine Logo ohne sowie mit eigenem Display anschließen. |
18.12.2009 18:13 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Kann mir jemand miteilen wie ich den Analogausgang schneller hoch und runter Regeln kann und warum der AUsgang nicht unter 0 C regelt under Wert dann stehen bleibt. Kann man den letz eingestellten Sool Wert Speichern wenn die man die Logo aus macht, damit dieser wieder beim einschalten wieder da ist?? Um schnelle Hilfe wäre ich dankbar!!! gruß wafter DateianhangZuluftregelung 1.zip (135 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 18.12.2009 18:55Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 18.12.2009 18:28 |
|