18.06.2009 15:54 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
also, beim MS-Internetexplorer brauch ich nur die Pos1-Taste auf der Tastatur zu drücken ... |
19.06.2009 08:03 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo Blue Moderator, jetzt habe ich den Button auch gesehen. Da hatte ich ihn allerdings nicht erwartet. Dann hat sich das ja erledigt |
19.06.2009 11:47 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
ich hoffe, ich beziehe das nun richtig auf diese Aussage/Anmerkung:
womit wir hier dann auch schon wieder OT wären , aber was hilft es - für jeden einzelnen Gedanken kann man doch keinen extra-Thread aufmachen - oder? Oder hat einer der Moderatoren Lust, in mühsamer Kleinarbeit das jetzt alles in Fetzen in einen "wie kann man das Forum verbessern"-Thead zu sammeln? Für die Nachwelt, die möglicher Weise nicht mehr nachvollziehen kann, wovon ich redete, als ich die Gemecker-Anmerkung machte, sei hier mal die Quelle angegeben: /tf/WW/de/Posts/31261 dort zu lesen:
|
Zuletzt bearbeitet von: symbol am: 19.06.2009 12:31.... bla Zuletzt bearbeitet von: symbol am: 19.06.2009 12:30nochn test ... Zuletzt bearbeitet von: symbol am: 19.06.2009 11:52nee, klappt nicht - weiss nicht, warum die untere Hälfte nochmal insgesamt eingeramt ist und das allerletzte Zitat auch noch farblich hervorgehoben ist *grrr* Zuletzt bearbeitet von: symbol am: 19.06.2009 11:50... und das mit dem Zitieren funktioniert wohl wirklich nicht richtig? ich mach noch mal einen Formatierungsversuch ... |
|
Folgen Sie uns auf