08.04.2012 19:55 | |
Beiträge: 221 Bewertung:
|
Hallo. Welche Logo??? Ist ein Am2 PT100 Modul vorhanden??? Oder wird ein Messumformer verwendet?? Hab mal ein beispiel gemacht. ´Von einer ganz einfach Steuerung DateianhangVorschlag Temp Steuerung.zip (157 Downloads) |
08.04.2012 22:46 | |
Beiträge: 221 Bewertung:
|
Wie gesagt ist ein beispiel und Du brauchst es nur nach deinen Vorgaben abändern. |
09.04.2012 13:54 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Vermutlich so!?
DateianhangVorschlag Temp Steuerung..zip (196 Downloads) |
23.12.2012 20:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Entschuldigung, es ist ein PT 100.Aber das kuriose ist wenn der PT 100 abgeklemmt ist, ist der Ausgang immer auf 1 |
23.12.2012 20:28 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Dann ist die Temperatur theoretisch -500°C! |
Folgen Sie uns auf