25.04.2008 17:54 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Meine Meinung: Wie willst du "sogar mit Hilfe der Justizia" dagegen vorgehen? Mit Verlaub, dass ist doch Quatsch! Du hast ein Anrecht auf ein fehlerfreies Produkt. Fehlerkorrekturen (z.B als SP oder HF) sind von Siemens immer noch kostenlos gewesen. Wenn du nicht auf eine neue Versionumsteigen kannst / willst, dann kannst du auch, wenn nötig, die Panels downgraden. Das optimale wäre es schon, wenn WCCflex oder WinCC Runtimedateien auch für die älteren Versionen erstellen könnte, aber das ist nunmal nicht so. ImLeben isteben selten alles optimal gestalltet, oder? Noch ein Tip, aus der SIMATIC FAQ: =========================== Man kann z.B. WinCCflex 2004, 2005 und 2007 gleichsam auf einem Rechner betreiben und damit RT für verschiedene Versionen bearbeiten. Dazu kann man eine oder mehrere virtuelle Maschinen auf dem Rechner einrichten, diese sind auchkostenlos erhältlich. (z.B. VMware). Ich kenne kein Simatic - Produkt, dass nicht auf einer virtuellen Maschine läuft. Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen. Jürgen. |
25.04.2008 23:51 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
VMware kostet nicht? Kann ich da einen Link zum kostenlosen Download der Vollversion kriegen? danke sabine |
26.04.2008 12:50 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo, zunächst mal willkommen im Forum. Den Link findest du in meinem, von dir angesprochenen, Beitrag. Es ist der blaumarkierte Teil "(z.B. VMware)" Nochmals für dich die Url: http://www.vmware.com/de/ Dort musst du "Top Downloads - VMware Server" anklicken. Auf der sich öffnenden Seite ganz unten findest du dann: laden Sie noch heute den kostenlosen VMware Server herunter. Jetzt musst du nur noch auf den Button "Download Now" klicken. Um den Server zu betreiben benötigst dueinen Registrierungscode. Dieser ist kostenlos und kann ganz einfach angefordert werden. Registrierungscode: http://register.vmware.com/content/registration.html Die "Vollversion" von der du geschrieben hast, ist mir bisher unbekannt. Ich kenne den Server und die Workstation. Der Server ist kostenlos, die Workstation ist kostenpflichtig. Mit dem Server bist duin der Lage, eine komplette virtuelle Maschine einzurichten und zu betreiben. Die Workstation bietet noch einige zusätzliche Funktionen, die für den von mir beschriebenen Verwendungszweck jedoch nicht notwendig sind. Es gibt auch andere kostenlose virtuelle Maschinen, z.B. die "Virtual Box". Die findest du hier: http://www.virtualbox.org/ Auch die Virtual Box erfordert eine, kostenfreie, Registrierung. |
28.04.2008 15:42 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
VMWare ist eine klasse sache! wir nutzen das permanent! der rest wurde ja schon ausführlich beantwortet... zum thema => wir hatten noch keine probleme mit kunden, da die dort vorhandenen lizenzen halt laufen. maximal ein HF nachgeschoben ansonsten bleibts wie es ist. und wenn es wirklich mal nötig ist ein kostenpflichtiges upgrade zu erwerben, dann versteht das zumindestens bei uns auch der kunde... |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 28.04.2008 15:44...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
30.04.2008 09:57 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (6) |
Hallo!
Ist "Virtual Box" wirklich kostenlos im geschäftlichen Umfeld?
Ich lese draus sehr eingeschränkte Lizenzrechte und denke nicht, dass eine Nutzung im geschäftlichen Umfeld wirklich erlaubt ist. Jedenfalls nicht im grösseren Umfang, z.B. mehr als eine Virtuelle Maschine auf einem Wirtssystem. Dennoch halte ich Virtuelle Maschinen generell für den einzig gangbaren Weg, wenn man alte Versionen von WinCC pflegen muss. Es sei denn, man stellt sich wirklich die jeweils passende Hardware zur alten Softwareversion an die Seite. MfG, Sven. |