30.08.2014 22:16 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Leute Ich will zwei verschiede Alarme auf der TD ausgeben, habe aber nur ein TD-Merker zur Verfügung. Ich verwende eine 0BA7. Wer kann mir da weiterhelfen. Gruss DateianhangTemperatur und Feuchte Alarm.zip (66 Downloads) |
02.09.2014 21:44 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo 190B Besten Dank für den Typ. Ich habe nun deinen Typ befolgt und entsprechenden Anpasassungen gemacht. Wenn die Temperatur oder die Feuchte in den Alarmbereich kommt, kann ich erst Quittieren, wenn der Wert ausshalb der Hysterese ist. Wie kann ich das berwerkstelligen? Hagarten DateianhangTemperatur und Feuchte Alarm.zip (78 Downloads) |