29.01.2014 20:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Hallo! Siehe Anhang! Statt einer Scheibe reicht schon eine Bohrung mit 6mm Durchmesser und 2mm Tiefe. Die erkennt jeder ind. NS auf 1/0! DateianhangWellendrehung.zip (104 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 29.01.2014 20:13 |
|
29.01.2014 21:09 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo, lässt sich leider nicht öffnen. |
29.01.2014 21:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ich habe esprobiert, es läßt sich öffnen. |
Folgen Sie uns auf