12.09.2012 22:20 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, für eine LOGO 0BA6 wäre bei 200 Blöcken die 400 Hz ungewöhnlich hoch, allerdings ist dies von der Schaltung und den verwendeten Blocktypen abhängig. Für eine 0BA7 könnte dies ggf. so sein, auch wenn im HB dieselben Zeitdaten wie für eine LOGO! 0BA6 genannt sind - schließlich sind jeweils die Maximalzeiten für die Schaltungsausführung im HB genannt... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf