3/16/2018 10:37 AM | |
Joined: 5/3/2014 Last visit: 2/28/2024 Posts: 2 Rating: (0) |
Bonjour cesarinko Pouvez-vous m'envoyer un exemple pour la configuration du port rs485 qui communique avec un carel IR33. Je vous remercie ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 3/16/2018 11:12:51 AMNew subject after splitting |
|
3/16/2018 2:18 PM | |
Joined: 3/5/2014 Last visit: 8/5/2022 Posts: 5521 Rating: (1054) |
hi, As I see from the technical data of the data-sheet this is a serial interface. you need a communication module to communicate with it over RS485. What CPU do you have? S7-1200? then you need this: 6ES7241-1CH32-0XB0 hope this helps, regards, |
FCK WAR! |
|
This contribution was helpful to1 thankful Users |
3/30/2018 1:21 AM | |
Posts: 4 Rating: (0) |
Pour se communiquer avec le protocole modbus avec IR33 carel ,il faut avoir une passerelle de communication supernode : http://www.carel.com/supernode. |
Follow us on