9/22/2023 6:36 PM | |
Joined: 9/22/2023 Last visit: 1/7/2025 Posts: 1 Rating:
|
Buen día, ¿podrían apoyarme con una falla que tengo? La falla es "motor bloqueado". El variador es un sinamics g120 de 4kw. El sistema que tengo es un enrollador - desenrollador de papel. La falla sucede cuando se activa una rampa para aumentar la velocidad del motor. Inicialmente, el motor trabaja a 90 rpm, pero cuando lo aumenta a 1200 rpm mediante una rampa y un controlador PID, ocurre esta falla. Ya he realizado ajustes en las RPM mínimas y el tiempo para la activación del "motor bloqueado", pero la falla continúa persistiendo. También intentó eliminar el ruido en la referencia de velocidad, ya que está controlado por una rampa y un controlador PID, pero la falla sigue ocurriendo. El efecto del motor cuando ocurre la falla es que se detiene y comienza a trabajar en dirección hacia adelante y hacia atrás. Saludos. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 09/25/2023 08:07:20New subject after splitting |
|
Follow us on