2/23/2016 1:34 PM | |
Posts: 2 Rating: (0) |
Soy español. Estoy usando el traductor de Google. Lo siento. Quería controlar un tanque con LOGO! 8 + módulo analógico + sensor de 4-20 mA. - LOGO 8 12/24 RCE 6ED1 052-1MD00-0BA8. - (Módulo analógico) 6ED1 055-1MA00-0BA2 AM2. -logo! POTENCIA 230 / 24V. - Sensor de nivel 4-20 mA pasiva. 1 bar. Construí mi programa con LOGO! Soft Comfort V8.0. y probado en el simulador. ahora quiero ir pero tengo algunas preguntas: 1.- donde conecto el sensor de nivel? En el pin-M1 I1 mi módulo analógico. 2.- Como puedo configurar el LOGO! para decir que se ha unido al módulo analógico AM2 ?. No sé cómo hacer este ajuste. 3.- La entrada analógica lo uso? Me logotipo f! Dispone de 8 entradas analógicas, que es el módulo analógico. AI9? GRACIAS.. AttachmentBombeo1.zip (206 Downloads) |
2/26/2016 5:41 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 1/13/2025 Posts: 34483 Rating: (4304) |
Por favor, un placer. |
Follow us on