3/10/2012 7:57 AM | |
Joined: 12/5/2006 Last visit: 5/26/2023 Posts: 177 Rating:
|
Dear All I Would like moniter the Torque of the Servo Motor in HMI Screen . in Presentage . Can any body Help me how to Read the Torque in the PLC Program. It is Dual Motor synchronization Axis. Thanks In Advance |
3/10/2012 9:53 AM | |
Joined: 3/19/2006 Last visit: 4/29/2024 Posts: 594 Rating:
|
CONTROL ? HMI ? |
3/11/2012 7:02 AM | |
Joined: 12/5/2006 Last visit: 5/26/2023 Posts: 177 Rating:
|
It is 840D Power Line HMI is PCU 50.3 wincc |
3/11/2012 11:01 AM | |
Joined: 9/15/2009 Last visit: 3/12/2025 Posts: 25 Rating:
|
Das Lesen interner Antriebsgrössen ist Option 6FC5251-0AB17-0AA0und muss somit durch das Optionsbit freigegeben werden. Zusätzlich müssen die Signale in den Achsmaschinendaten freigegeben werden. $AA_LOAD Antriebsauslastung in % $AA_POWER Antriebswirkleistung in% $AA_TORQUE Antriebsmomentensollwert in Nm $AA_CURR[x] Stromistwert Achse/Spindel in A |
Follow us on