3/27/2023 5:12 PM | |
Joined: 5/9/2010 Last visit: 4/5/2025 Posts: 5 Rating:
|
Buen dia, de antemano una disculpa, esperamos explicarnos adecuadamente, tenenos un plc 315T, con puerto Technology para motion, enlazado a un CU320-2DP, este equipo controla 4 ejes fisicos, el dano original fue el puerto de comunicacion X3 (Drive) especial del plc, se reemplaza el plc, y se carga el respaldo extraido del equipo original. Se logro de alguna manera el backup completo (o eso es lo que creemos) y se levanto la configuracion, hasta lograr el enlace correcto de este puerto con la CU320 del simotion. Sin embargo al aplicar el mando Star del movimiento simotion, simplemente los ejes no se mueven, no marca un error como tal, solo este aviso que solo puedo considerar como informacion, ni siquiera como advertencia llega. La duda que tenemos es donde esta nuestro problema, realmente ese aviso es la causa, o el problema viene por otro lado. Anexamos la fotografía con las acusaciones que se genera al intentar el Star del Motion, por favor espero que nos puedan indicar las posibles causas Muchas gracias ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 03/28/2023 10:31:05New subject after splitting |
|
Follow us on