07.05.2021 14:31 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo Forums-Community, für alle WinCC Systeme, egal ob im TIA Portal oder außerhalb gibt es viele Optionen, mit welchen die Funktionalität flexibel erweitert werden kann. Im Umfeld des Prozess-Managements (PM) gibt es hierfür sogenannte PM-Add-ons welche in diesem Umfeld häufig Anwendung finden und die WinCC Produktfamilie optimal ergänzen. Typische Anforderungen, welche hiermit gelöst werden können, sind:
Ein erster Überblick über die verfügbaren Add-ons wird in folgendem FAQ aufgezeigt: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109779954 Weitere Informationen erhalten Sie entweder im Siemens Industrial Online Support über Produktmitteilungen des entsprechenden Add-ons oder direkt beim WinCC Competence Center in Mannheim, welches für Fragen und Services zur Verfügung steht. Zu erreichen ist dieses unter: Siemens AG SIMATIC-HMI-FB-GER (TH) |
Folgen Sie uns auf