18.05.2021 09:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, es gibt Konstellationen bei denen die erforderlichen Frontstecker (Push-In-Klemmen) für IO Baugruppen nicht separat bestellt werden müssen. Das ist z.B. der Fall bei den beiden S7-1500 Compact Controller (CPU 1511C-1PN und CPU 1512C-1PN) Dort sind 25mm breite IO Baugruppen verbaut und die erforderlichen Frontstecker gehören bereits zum Lieferumfang. Werden 25mm breite digitale IO Baugruppen separat zu SIMATIC S7-1500 Controller benötigt, so sind auch dort Frontstecker Bestandteil des Lieferumfangs. Im TIA Selection Tool. Wenn der Frontstecker im Lieferumfang enthalten ist, dann ist dies bei der entsprechenden Baugruppe vermerkt. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf