01.09.2021 13:19 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Im Beitrag "Wunschliste TIA Portal V18…2x (HMI Vor Ort Bedienung)" wurde Feedback gegeben, dass eine Gruppierung von Meldungen gewünscht sei. Die Meldungsgruppierung kann durch das Zusammenfassen von HMI-Variablen in verschiedenen Variablentabellen abhängig von ihrer Funktionalität erfolgen (z.B. nach Anlagentyp separiert). Zusätzlich können Variablentabellen in verschiedenen Gruppen (Ordnern) organisiert werden. Im Variablen-Editor werden die zugehörigen Meldungen direkt an den Variablen projektiert. Somit bleiben Variablen und zugehörige Meldungen übersichtlich zugeordnet. Der Editor "HMI-Meldungen" fungiert eher als "Übersicht" über alle Meldungen. Somit ist es bspw. möglich alle Bit- und Analogmeldungen für die Bearbeitung in Microsoft Excel zu exportieren/importieren. (Editor "HMI-Meldungen" kann aber auch genutzt werden, um neue Meldungen anzulegen und zu editieren).
Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf