03.09.2021 12:35 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Im Beitrag "Wunschliste TIA Portal V18…2x (STEP 7)" wurde Feedback gegeben, dass erweiterte Grafik- und Zeichenfunktionen im HMI benötigt werden. Die einzelnen Ausrichtfunktionen sollen nicht mehr gruppiert, sondern einzeln selektierbar/frei wählbar sein. Außerdem wurde Feedback zum Engineering-Verhalten bei höheren Auflösungen gegeben. Wir geben dieses Feedback an die Produktverantwortlichen weiter.
Weitere Punkte können über einen Rechtsklick auf den Rand des Polygon(-zugs) im Kontextmenü hinzugefügt oder entfernt werden ("Punkt hinzufügen" / "Punkt entfernen"). Alternativ kann durch Halten der STRG-Taste und Doppelklick auf den Rand des Polygon(-zugs) ein weiterer Punkt hinzugefügt werden. Durch Halten der STRG-Taste und Doppelklick auf einen bestehenden Punkt (orangenes Viereck) des Polygons(-zugs), wird dieser entfernt. Dieses Projektierungsverhalten gilt ebenfalls für WinCC Advanced V17. Die nachfolgenden Verbesserungen beziehen sich auf WinCC Unified. Die Ausrichtfunktionen sind nicht mehr gruppiert, sondern komfortabel in einer Zeile des Engineerings angeordnet (siehe oberer Screenshot). Außerdem werden beim Projektieren von Bildobjekten Fanglinien angezeigt (beim Einfügen, Verschieben und Ändern der Größe von Bildobjekten mit der Maus). Wenn mehrere Bildobjekte per Multiselektion ausgewählt sind, können gleiche Eigenschaften gleichzeitig bearbeitet werden. Drag & Drop (Erklärvideo befindet sich in Planung) Die Drag & Drop-Möglichkeiten wurden in WinCC Unified erweitert. So können Variablen aus der Detailansicht bspw. direkt mit Bildobjekten wie Schalter, E/A-Feld, Balken, Optionsfeld, Listenfeld, Checkbox usw. per Drag & Drop verknüpft werden. Abhängig vom Bildobjekt können auch mehrere Variablen in der Detailansicht selektiert werden, um ein Multi-Drag & Drop auf ein Bildobjekt durchzuführen. Somit können mehrere Variablen gleichzeitig bspw. mit der Kurvenanzeige oder der Tabellenanzeige verknüpft werden. Bei Drag & Drop von Variablen in den Bildeditor wird ein EA-Feld erstellt. Bei Drag & Drop einer Variablen auf ein Textfeld wird der Name der Variablen als Text im Textfeld übernommen. Bei Drag & Drop von Parametersatztypen in den Bildeditor wird eine Parametersatzanzeige erstellt. In unseren Webinaren zu WinCC Unified zeigen wir weitere detaillierte Informationen und beispielhafte Projektierungsmöglichkeiten (Aufzeichnungen befinden sich in der "Webinar-Bibliothek" -> "Digitalisierung in der Fertigungsindustrie"). Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf