02.11.2021 13:26 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Welche Alternativen gibt es zum OP170B MONO? |
02.11.2021 13:31 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Das OP170B wurde bereits im März 2009 typgestrichen, seit April 2019 gibt es hierfür keinerlei Ersatzteile oder Reparaturmöglichkeiten mehr (Ende Produkt-Lebenszyklus). Auch das ursprünglich empfohlene Nachfolgegerät OP177B ist nicht mehr verfügbar. Ein unmittelbarer Nachfolger lässt sich schwer benennen, die Geräte der betreffenden Produktlinien haben sich hinsichtlich Funktionalität und Projektierung grundlegend gewandelt. Es wären grundsätzlich alle Geräte der aktuellen Basic oder Comfort Panels als Alternative geeignet. Da das OP170B über ein 6"-Display verfügte, wäre der Einsatz eines Gerätes mit 7"-Display naheliegend (breiteres Format, etwa gleiche geometrische Bildhöhe). Weiterhin wird ein Gerät mit MPI/DP-Schnittstelle benötigt, bei Auswahl eines Basic Panels ist daher auf eine Gerätevariante mit PROFIBUS DP-Schnittstelle zu achten, bei den Comfort Panels ist immer eine PROFIBUS DP-Schnittstelle vorhanden. Für den Ersatz eines OP170B könnte ein Basic Panel ausreichen. Sollte noch ein Panel mit Folientastatur benötigt werden, dann fänden sich bei den Comfort Panels auch Gerätevarianten in Ausführung als "Key Panel" ("KPx00 Comfort"). Dem OP170B käme dieses Key Panel am nächsten: 6AV2124-1GC01-0AX0 Eine Einbau-Kompatibilität ist jedoch nicht gewährleistet. Eine Konvertierung der Projektierung des OP170B hin zu einer Projektierung eines aktuellen Gerätes wäre anteilig möglich (Datenpunkte, Texte).
(*sollte die Projektierung bereits in WinCC flexible vorliegen, entfiele der erste Schritt) Diese Schritte verlaufen im Wesentlichen automatisiert, eine Nachbearbeitung wird aber erforderlich sein, da sich Bildschirmformat und -auflösung ändern. Ob sich der Aufwand der Migration im Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung tatsächlich lohnt, ist daher individuell zu bewerten. Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf