15.11.2021 09:43 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 04.07.2025 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, in regelmäßigen Abständen erscheint eine neue TIA Portal STEP7 Version, welche mit einer neuen Firmware-Version der S7-1500 veröffentlicht wird, und somit eine neue Motion Control Version der Technologieobjekte mit sich bringt. Voraussetzung ist, dass die Firmware der CPU die benötigte Technologieversion unterstützt. Um bei einem bestehenden Projekt die Versionen der alten bestehenden Technologieobjekte auf den aktuellen Stand zu bringen, gibt es 2 Wege: Möglichkeit 1:
Genauere Details finden man im folgenden Link: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109781848/138794212363 Möglichkeit 2:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-Technologie-GER(TW) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Technologie-GER am: 11/18/2021 15:14:54Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Technologie-GER am: 11/18/2021 15:15:34 |
|
15.11.2021 11:00 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 28.08.2025 Beiträge: 276 Bewertung:
|
Wieso denn dieses Vorgehen, und nicht einfach so wie im Handbuch beschrieben?https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109781848/138794212363 Also technisch funktioniert das ihr hier schreibt schon auch, nur wieso einen zweiten Weg verbreiten, wenn doch offiziell schon einer beschrieben ist? Hat euer Weg irgendwelche Vorteile? Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: daviso am: 11/15/2021 11:00:54 |
|
Folgen Sie uns auf