09.02.2022 17:07 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 11.08.2025 Beiträge: 76 Bewertung:
|
In der Offline-Variante des TIA Selection Tools gibt es die Möglichkeit, den Inhalt nach EPLAN in eine AML-Datei zu exportieren. Für den Export nach EPLAN müssen Sie an der Siemens Industry Mall angemeldet sein. Diese Funktion steht allerdings nicht in jeder Region zur Verfügung. Mögliche technische Ursachen, warum der EPLAN-Export im TIA Selection Tool nicht funktioniert:
Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen, SIMATIC-FB-Allgemein-GER (JD) |
Folgen Sie uns auf