11.04.2022 17:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Voraussetzung:
Use Cases: Man hat nur STEP 7 V17 auf dem PG und die Anlage ist mit V14 bis V16 ohne F geladen! 1. Man kann das ursprüngliche Projekt auf V17 hochrüsten und die CPU1500 online beobachten bzw. Online & Diagnose machen: Bild 1: Online-Kompatibilität für Online beobachten oder Online & Diagnose mit TIA Portal V17 2. Man kann das ursprüngliche Projekt auf V17 hochrüsten und die V17-Programmbausteine ohne HW-Konfig auf die CPU1500 in RUN ohne Reinitialisierung runterladen mit dem Vorteil vollkompatible V17 Bausteine online zu beobachten. Voraussetzung: Der Hacken „Zielgerät hochrüsten“ beim Runterladen ist gesetzt. Achtung! Nach dem Hochrüsten sind die Programmbausteine in vorherigen TIA Portal Versionen unterschiedlich, da sich nach der Hochrüstung auf dem Zielgerät V17-Programmbausteine befinden. Deswegen kann auch nicht mehr in vollem Umfang auf Online-Funktionen zugegriffen werden! Bitte beachten Sie außerdem, dass später bei der Wartung der Anlage für die vollständige Kompatibilität auch die HW-Konfig im CPU-STOP übertragen werden muss! Dabei ist es empfehlenswert auch die Firmware der CPU1500 auf die aktuelle Version z. B. 2.9 upzudaten. Bild 2: V17-Bausteine mit ursprünglicher HW-Konfig, die Online und Offline unterschiedlich ist Der Vorteil dieser „Online-Kompatibilität“ ist, dass die V17-Programmbausteine, nach der V17-Projekt-Hochrüstung mit dem Hacken „Zielgerät hochrüsten“, in die CPU1500 in RUN ohne Reinitialisierung geladen werden können. Bild 3: Software komplett laden ermöglicht die Baustein-Projektkompatibilität zu STEP 7 V17 Kundennutzen:
Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC Vergleichsliste für S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, Seite 5 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 04/11/2022 17:21:52 |
|
Folgen Sie uns auf