12.04.2022 11:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Das SIMATIC Key Panel KP8 PN LX wird wie das SIMATIC HMI KP8 PN projektiert. Die Elektronik des KP8 PN LX ist identisch mit der des KP8 PN und hat den identischen Funktionsumfang. Für die Projektierung des KP8 PN LX im TIA Portal kann die Bestellnummer des KP8 PN (6AV3688-3AY36-0AX0) ausgewählt werden. Ebenso kann es ohne wesentliche Änderung der Projektierung durch ein KP8 PN ausgetauscht werden. Dabei ist zu beachten, dass die Einbauausschnitte und die Einbauvorschriften beider Geräte unterschiedlich sind. Die Tastenbelegung muss auch beachtet werden. Beim KP8 PN LX gibt es drei verschiedenen Einbaumöglichkeiten (links, rechts und unterhalb vom Panel), welche Einfluss auf die Reihenfolge der Tasten bei der Projektierung nimmt. Weitere wichtige Informationen zum KP8 PN LX
Weitere Informationen sind im Handbuch SIMATIC HMI KP8 PN LX 6mm aufgeführt Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf