13.04.2022 08:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Das Update 7 für STEP 7 V15.1 und WinCC V15.1 ist verfügbar und steht im SIOS bereit Im Anhang ist die ReadMe Datei zum Update 7 beigefügt in der die Verbesserungen In STEP 7 und WinCC im Update 7 aufgezeigt sind. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangReadMe_TIAP_V15_1_Update_7_deDE.pdf (216 Downloads) |
13.04.2022 09:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35943 Bewertung:
|
Vielleicht sollte die Fachabteilung eher aufstehen ... Update7 für STEP 7 V15.1 und WinCC V15.1 |
13.04.2022 10:05 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 391 Bewertung:
|
Die Fachabteilung sollte vielleicht auch mal deutlich auf das hier hinweisen: Letzte Änderung Image Setup für Legacy Panels V15.1 Upd. 7 wegen Fehler zurückgezogen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf