22.04.2022 14:57 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Bildverwaltung in WinCC Unified, ein Paradigmenwechsel für WinCC Basic/Comfort/Advanced Anwender Wie im Beitrag „Migration WinCC Unified #2 Zentrale Bildverwaltung versus Bildfenster“ bereits ausführlich beschrieben, wurden auch die Slide-in-Bilder von der zentralen Bildverwaltung in den Bildbereich verlagert. Analogie der Bildverwaltung zwischen den einzelnen WinCC Systemen: Informationen und Download HMI Template Suite siehe hier. Slide-in die platzsparende Navigationslösung z.B. mit dem Hamburger-Menü-Icon Das Objekt „Slide-in-Bild“ ermöglicht eine schnelle Navigation zwischen dem Startbild und weiteren Bildern, auf denen zusätzliche Inhalte projektiert sind. So kann z.B. sehr platzsparend mit einem Hamburger-Menü-Icon eine Navigationsleiste bei Bedarf seitlich eingeblendet („slide-in“) werden. Wenn dann z.B. eine Auswahl eines Menuepunktes gewählt wird, verschwindet diese Navigationsleiset wieder im Hintergrund. Slide-in Bilder in WinCC Unified In WinCC Unified werden Slide-in Bilder wie normale Prozessbilder erstellt und über ein separates Bildfenster zur Anzeige gebracht. Um die Slide-in Bilder später von den Prozessbilder besser trennen zu können, wird empfohlen diese in einem separaten Ordner innerhalb der "Bilder" abzulegen. Beispiel Ablagepfad: Neu: Erhöhung der Slide-ins pro Bildschirmseite Die Anzahl der Slide-ins pro Bildseite ist bei WinCC Unified jetzt nicht mehr auf einen einzigen Slide-in begrenzt, sondern ist beliebig. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Comfort Panel und den Unified Comfort Panel bietet folgende Tabelle (Quelle: Tabelle 3-11): Ein ausführlicher Überblick zu weiteren Unterschieden sowie nützliche Hinweise zur Projektierung bietet der Leitfaden zum Umstieg von Comfort Panels auf Unified Comfort Panels. (Siehe Kap.3.4.3 Slide-in Bilder projektieren) Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf