06.09.2022 05:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Der Schirmanschluss oder die Schirmklemme wird an die BaseUnits der ET 200SP angeschlossen, wie unter Anderem in folgendem Video gezeigt wird: Somit sind die BaseUnits auch maßgeblich dafür, ob ein Modul mit einer Schirmklemme ausgestattet werden kann oder nicht. Generell ist die Verwendung von Schirmklemmen bei Modulen beziehungsweise BaseUnits möglich, die eine Breite von 15mm haben: Im Handbuch der BaseUnits der ET 200SP kann final geprüft werden, ob die jeweilige BaseUnit mit einer Schirmklemme ausgestattet werden kann oder nicht: Bei der BaseUnit BU20-P12+A0+0B (6ES7193‑6BP00‑0BD0) ist zum Beispiel der Hinweis zu finden, dass diese nicht kompatibel ist: Der Schirmanschluss ermöglicht das niederimpedante Auflegen von Leitungsschirmen bei minimalen Montagezeiten. Letztlich werden Störströme auf Kabelschirmen über die Profilschiene abgeleitet und das eigentliche Signal wird nicht verzerrt. Besonders bei Analogeingängen ist der Anschluss empfehlenswert, um Fehlmessungen zu vermeiden. Die Schirmklemmen der ET 200SP wurden innoviert und haben nun die Vorteile, dass sie einen größeren Klemmenraum haben, dass der Platzbedarf geringer geworden ist und dass durch einen Stützfuß die Belastbarkeit höher ist. Diese Punkte sind nochmal in der folgenden Produktmitteilung zusammengefasst: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf