29.11.2022 11:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Mit der SIMIT Unit lassen sich je nach Ausführung PROFINET oder PROFIBUS Teilnehmer simulieren und z.B. für eine Hardware-in-the-loop Simulation mit einer realen Steuerung verwenden. Der Beitrag zeigt kurz die Schritte, die SIMIT Unit an SIMIT anzubinden und für eine Simulation zu verwenden, anhand einer SIMIT Unit PN 128. Die Beschreibung finden Sie auch im Handbuch .
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/29/2022 13:02:01Link zu Forumsbeitrag "SIMIT Unit, Hardwarekonfiguration aus TIA Portal mit SIMIT importieren" hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf