29.06.2023 08:35 | |||
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo an ALLE, ich habe die Logo Soft Comfort legal auf DVD erworben, installiert usw. funktioniert alles einwandfrei. Nun wollte ich mir das SP1 für die 8.3 herunterladen, leider funktioniert dies aber nicht. Ich bekommen seit Wochen diese Meldung (Siehe unten). Registriert bin ich ja schon, sonnst könnte ich hier ja auch nichts posten. An was könnte dies liegen, und/oder was mache ich falsch ? Mit freundlichen Grüßen Stefan Sinner
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/29/2023 12:17:24Neue Überschrift nach Splitten |
|||
29.06.2023 10:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Es gibt die einfache Registrierung, damit du hier im Forum Beiträge schreiben sowie Anhänge herunterladen kannst und die erweiterte Registrierung, damit du export-beschränkte Dateien von den Siemens-Seiten herunterladen kannst. Und da du diese Meldung beim Download-Versuch erhältst, hast du die erweiterte Registrierung nicht durchgeführt. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren, und welche Daten werden dafür benötigt? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf