11.07.2023 08:36 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Guten Tag, ich habe ein problem, wenn die CPU aus und wieder eingeschaltet wird, setzen sich die Parameter wie zb geschwindigkeit oder soll-position zurück und die Ist-Position auch. ich habe ein s7-1200 aber mein Technologieobjekt ist in Version 3.0. muss ich auf die Remanenz werte achten oder wo liegt mein fehler. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/11/2023 11:11:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.07.2023 11:19 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Remanentes Speichern der Achspositionen: Referenzierpunkt wird auf 0 zurückgesetzt? wurde in der Konferenz SIMATIC Technology veröffentlicht. Gruß, |
Folgen Sie uns auf