(0)| 15.08.2023 09:11 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Das TD200 Textdisplay kann nicht mehr bestellt bzw. ist auch nicht mehr als Ersatzteil erhältlich. Als möglichen Nachfolger des Textdisplays (TD100C, TD200C, TD200, TD400C) könnte ein SIMATIC KP300 Basic mono PN verwendet werden.
Darüber hinaus können auch andere Basic oder Comfort Panel mit einer SIMATIC S7-200 verbunden werden. Die Visualisierung des TD200 konnte nicht mit ProTool sondern nur mit Micro/WIN erstellt werden und wurde auf der S7-200 gespeichert. Die SIMATIC Basic/Comfort Panels werden im TIA Portal (z.B. TIA Portal V18) projektiert. Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: August 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/15/2023 12:11:37Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf