18.12.2023 12:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Welche Beipacks werden mit den Unified Comfort Panel ausgeliefert und wofür werden diese benötigt? In der Quick-Install Anleitung [1] ist nur ersichtlich wofür die Klemmelemene benötigt werden. Neben den Montageclips aus dem Beipack [2] befinden sich Elemente zur Leitungssicherung [3] sowie eine DVD mit der Open Source SW und den Lizenzbedingungen im Beipack [1] SIMATIC HMI Quick Install Guide Unified Comfort Panels [3] Unified Comfort Panels - Leitungen sichern Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/19/2023 08:15:38Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf