07.07.2022 11:26 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Wie wird in WinCC Unified ein Polygon via Skript dynamisiert? Screen.Items("Polygonzug_1").Points = dataArray; Das Array hat dabei folgenden Aufbau, wenn es die Werte des Polygons wie im Bild oben gezeigt bereitstellen soll: let dataArray = [0, 0, 100, 200, 200, 50, 300, 150, 400, 25, 500, 175, 600, 0]; Anliegendes Beispiel zeigt die Übergabe der Werte an ein Polygon sowohl aus internen HMI-Variablen heraus.. Dateianhangpolygon.zip (240 Downloads) |
31.01.2024 04:54 | |
Beigetreten: 04.10.2015 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Kann auch die Anzahl an Punkten Dynamisiert werden? |
Folgen Sie uns auf