16.10.2024 09:49 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo, Es ist zwar schon eine Weile her, dass ich mit dem S7-1500 Software Controller gearbeitet habe, aber soweit ich mich erinnere, gibt es in diesem Fall eine Meldung im Diagnosepuffer, die auf einen Datenverlust hinweist. Daher ist der Einsatz einer USV zu empfehlen. Du könntest versuchen, in einem Startskript über Kommandozeilen-Befehle den Start der CPU auszulösen. Ob Dein Programm dann mit den Startwerten korrekt läuft, steht auf einem anderen Blatt. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf