12.11.2024 13:33 | |
Beigetreten: 05.03.2019 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo! Hat jemand Erfahrung mit einem hausgemachten Add-In in der lokalen Session eines Serverprojekts? Ich habe nämlich folgendes Problem. Ich habe nach der Beschreibung in TIA_Portal_Add-In_Tools\Development\TIA_Portal_Add-In_DevTools_deDE.pdf das Muster-Add-In vom Typ addin-project-tree-menu für Visual Studio Code (genauer: VSCodium) erzeugt und im TIA-Portal (im entsprechenden Ordner) abgelegt und aktiviert. Mit einem gewöhnlichen geöffneten Projekt funktioniert es ordnungsgemäß. Auch wenn kein Projekt geöffnet ist, erscheint der Displayname des Muster-Add-Ins im Kontextmenüabschnitt "Add-Ins" eines Projektnavigationseintrags. Nur wenn eine Serverprojektsession geöffnet ist, ist das Add-In aus dem Kontextmenü verschwunden; nach dem Schließen der Projekt-Session ist der Name wieder da. Zum Vergleich: Eines der vorgefertigten TIA Add-Ins, "FC-FB Converter", verschwindet nicht. Was mag der Grund sein? mfG. |
17.12.2024 12:37 | |
Beigetreten: 16.02.2016 Letzter Bes: 07.01.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich habe die Lösung gefunden.
See Manual for reference: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109815056/154103787147 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf