28.03.2025 13:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Benutzeranmeldung an einem Unified Comfort Panel über RFID Das Unified Comfort Panel bietet nativ die Möglichkeit, sich mit Hilfe eines SIMATIC RFID Readers wie zum Beispiel des RF1040R oder RF1070R am Panel anzumelden. Wie dies konfiguriert wird, kann im Handbuch des Panels nachgelesen werden. Standardverhalten beim Entfernen der RFID-Karte aus dem Lesebereich Nach der Konfiguration ist das Verhalten standardmäßig so, dass beim Auflegen der entsprechenden RFID-Karte der Benutzer angemeldet wird. Verlässt die RFID-Karte das Leserfeld des RFID-Readers, bleibt der Benutzer angemeldet. Automatische Abmeldung nach Entfernen der RFID-Karte aus dem Lesebereich In manchen Fällen möchte man jedoch, dass beim Entfernen der RFID-Karte der Benutzer automatisch abgemeldet wird. Hierzu ist zu erwähnen, dass die RFID-Anmeldung auf dem Panel mit Hilfe einer PM-LOGON Runtime umgesetzt ist. Diese bietet die Möglichkeit auszuwählen, wie das Verhalten beim Entfernen der RFID-Karte ist. Um dies einzustellen, muss eine Konfiguration für die PM-LOGON Runtime auf dem Unified Comfort Panel erzeugt werden. Dies kann mit Hilfe eines Skripts im Aufgebaut-Event des Startbilds realisiert werden. Bild 1:Javascript zur automatischen Abmeldung Die Parameter haben hierbei die folgende Bedeutung:
Weitere Informationen
Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf