17.04.2025 05:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Immer wieder bekommen wir die Anforderung, dass der Bediener gewisse Parameter des Panels, wie zum Beispiel die Uhrzeit oder die Benutzerverwaltung, einstellen soll. Ein genereller Zugriff auf das Control Panel ist aber unerwünscht. Manche dieser Parameter lassen sich mittels Systemfunktionen in eigene Bilder einbauen. Eine weitere und zudem sehr einfache Möglichkeit bietet die Systemfunktion "ZeigeControlPanel" (englisch: ShowControlPanel). Diese Funktion öffnet die am Parameter "Startseite" angegebene Seite der Systemsteuerung im Vollbild (sogenannte "Applets"). Ein Zugriff auf das Control Panel ist aber nicht möglich. Die Herausforderung ist lediglich, den richtigen Parameter für die die gewünschte Seite zu kennen. Einige Parameter stehen bereits im Handbuch ZeigeControlPanel Weitere Parameter lassen sich ableiten durch die Position innerhalb der Systemsteuerung. Beispielsweise befindet sich die Seite zur Freigabe der USB-Schnittstellen und der Slots für die Memory Card in der Kategorie "External Devices and Input" unter "Hardware interfaces". Der passende Parameter für "ZeigeControlPanel" lautet: "ExternalDevicesAndInput.HardwareInterfaces". Innerhalb des Parameters beginnt quasi jedes „Wort“ mit einem Großbuchstaben. Der Aufruf über „ZeigeControlPanel“ funktioniert nicht für alle Seiten, aber für die meisten. Probiert es einfach mal aus! Wenn euch ein Parameter fehlt, schreibt gerne hier ins Forum. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf