14.05.2025 20:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35972 Bewertung:
|
Um es genauer zu sagen: S5-100E ist nicht nur die Bezeichnung für die CPU, sondern auch für die EX-Baugruppen (digitale E/A, analoge E/A). Hier ein Link zu Dokumentation: Ex-Peripherie S5-100U Band 1 und 2 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/14/2025 20:15:01 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.05.2025 15:15 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 2629 Bewertung:
|
Wow ich wusste garnicht daß so was ausführliches hier zu finden ist ! Das wird bestimmt auch alle Frangen des Themenstartes beantworten. Ein Muß für alle die sich ernsthaft mit dem Thema "Ex" auseinandersetzen wollen. Vielen Dank für den Link, Ella_68 |
Folgen Sie uns auf