03.07.2009 22:19 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo, Was die Festplatte betrifft, ich habe folgendes gefunden in Kapitel 5.2 vom handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1136201 How Are Hard Disks and Diskettes Formatted? Hard disks and diskettes are formatted with the format command. This commandcan be called under both M7 RMOS32 and MS-DOS, or in the DOS window of Windows 95 on the PC or programming device, and has the same syntax in both cases. |
Best regards |
|
09.07.2009 14:01 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
[quote user="edr"]Hallo, Was die Festplatte betrifft, ich habe folgendes gefunden in Kapitel 5.2 vom handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1136201 How Are Hard Disks and Diskettes Formatted? Hard disks and diskettes are formatted with the format command. Schient ein gans normales DOS Format zu sein.Super, und das ist die Hälfte von dem was wir wissen müssen. Die andere Hälfte wäre, wie man eine Datei über die serielle Schnittstelle 'herauskopieren' kann, auf einen externen Rechner. |
Folgen Sie uns auf