02.06.2025 12:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Der HWCN Exporter ermöglicht den Export der Hardwarekonfiguration aus STEP 7 im TIA Portal oder STEP 7 classic (SIMATIC Manager) in eine XML-Datei, die mit SIMIT importiert werden kann. Der HWCN Exporter ist auch in SIMIT integriert. Der HWCN Exporter für STEP 7 im TIA Portal (HWCNExport_TIA.exe) kann, z.B. für einen automatisierten Workflow, über die Kommandozeile aufgerufen werden: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf