02.06.2025 14:35 | |
Beigetreten: 01.06.2025 Letzter Bes: 03.06.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, Diese Antworten leuchten ein, doch die KI gibt leider widersprüchliche Antworten. Vielleicht lässt sich das hier etwas präzisieren / hat jemand praktische Erfahrung?
Gruß und Danke. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 06/03/2025 12:13:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.06.2025 15:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35965 Bewertung:
|
Wenn das jetzt Mode wird, das hier Antworten von Usern hier mit KI-"Wissen" hinterfragt werden, na dann viel Spaß ...
Am Anfang hatte Siemens noch im alten System weiter gemacht, wo die Serie im letzten Segment der Bestellnummer zu finden war. 0BA1 = LOGO! Serie 0BA1 Die ersten 2 Generationen der Serie 0BA8 hatten sogar die selbe Bestellnummer, was zu reichlich Verwirrung führte. Aber seit der LOGO! 0BA8 der zweiten Serie konnte die Firmware hochgerüstet werden. Siehe auch im Anhang.
Was nicht stimmt, die die Antwort der KI. Deshalb noch einmal meine Antwort aus meinem Beitrag oben vom 15.05.2022:
Und folge bitte dem Link welcher in dem Beitrag eingefügt ist. DateianhangVersions of 0BA8.xlsx (34 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06/02/2025 15:49:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
03.06.2025 06:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35965 Bewertung:
|
Oder lies diese FAQ von Siemens: Kompatibilitätsübersicht von LOGO! Basis- und LOGO! Erweiterungsmodulen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf