16.06.2025 09:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Mit der Firmware 3.1 der S7-1500 CPUs wurde das User Management, welches bereits durch den Projektschutz auf das TIA Portal Projekt bekannt ist, auf die S7-1500 Runtime ausgeweitet. Der bisher übliche Schutz über die Zugriffsstufen „HMI-Zugriff, Lesezugriff, Vollzugriff & Vollzugriff inkl. Fehlersicher“ sind standardmäßig deaktiviert und müssen entweder über den Security-Assistenten oder die Gerätekonfiguration der jeweiligen S7 aktiviert werden. Zusätzlich muss ein User erstellt werden, dem die systemdefinierte Rolle „PLC-Administrator“ bzw. „PLC F-Administrator“ bei fehlersicheren Steuerungen zugewiesen wird. Auch die Nutzerverwaltungen des Webservers sowie des OPC-Servers, die früher in der Gerätekonfiguration zu finden waren, sind in der zentralen Nutzerverwaltung zu finden. Durch das zentrale User Management an einer Stelle können Sie nun für alle Geräte im Projekt User mit speziellen Berechtigungen anlegen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in folgendem Beitrag: Benutzerverwaltung & Zugriffssteuerung mit TIA Portal V19 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Juni 2025). Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf