11.06.2025 13:05 | |
Beigetreten: 19.02.2018 Letzter Bes: 29.07.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ist es möglich mit dem ProcessHistorian Werte aus den WinCC User Archiven zu archivieren? |
03.07.2025 13:28 | |
Beigetreten: 29.11.2006 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Hallo aspechtl, der KI-Bot auf der Siemens Support-Seite sagt folgendes: Ja, es ist möglich, mit dem SIMATIC Process Historian Werte aus den WinCC User Archiven zu archivieren. Der Process Historian kann Prozesswerte und Meldungen von mehreren WinCC Servern zentral erfassen und archivieren. Die in den WinCC Archiven gespeicherten Meldungen werden komplett in den Process Historian transferiert, während von den archivierten Prozesswerten nur diejenigen übernommen werden, die mit der Eigenschaft "Langzeitrelevant" gekennzeichnet sind. Vielleicht hilft dir das. |
Folgen Sie uns auf