08.07.2025 11:12 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Bei uns hier haben wir auch Probleme mit dem PC Adapter USB A2 (6GK1571 - 0BA00 - 0AA0). Wir benötigen ihn für den Zugriff auf eine ältere Steuerung. Step7 V5.5 ist auf XP in einer VM installiert. Leider erkennt der Gerätemanager den Adapter nicht, bzw. die Treiber werden nicht installiert. Leider finde ich nirgends die Treiber für den Adapter. Laut Recherche sollen die Treiber ja im Step7 integriert sein. Wie gesagt, es hängt schon daran, dass der Gerätemanager den Adapter nicht mag…. Wer kann helfen und wie habt ihr es gelöst?
Gruß Marco ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 07/08/2025 11:37:31New subject after splitting |
|
Folgen Sie uns auf