16.07.2025 08:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Es gibt einige Lösungsansätze um festzustellen, ob ein von mir verwendetes HMI Produkt noch lieferbar ist. Zunächst kann man im Bestellsystem der Siemens Industry MALL / Support im SiePortal die Information zum Produktlebenslauf erhalten. Die dort beschriebenen Meilensteine, das sind die mit PMxxx aufgeführten Bezeichner, oder auch ein Klartext wie z.B. "Auslauf", geben Auskunft zum Status. Die Bedeutung der Information ist in folgendem Beitrag beschrieben: Beschreibung des Produktlebenslauf für SIMATIC HMI Produkte ( PLM )
Will man darüber hinaus unspezifisch einen Überblick über den Status haben, so kann dies im Beitrag Statusänderung für SIMATIC HMI Produkte nachgelesen werden. Dort ist auch eine durchsuchbare EXCEL Tabelle mit allen Stati verfügbar. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf