18.08.2025 09:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Der MQTT-Broker kann ergänzend zum Automatisierungsportfolio (PLC, HMI/SCADA oder Industrial Edge) eingesetzt werden, welches auch direkt als Data Integration Layer verwendet werden kann. Ein MQTT-Broker kommt beispielsweise dann zum Einsatz, wenn unterschiedliche Systeme verwendet werden, um deren Daten zentral zu sammeln und weiter zu strukturieren, z.B. auf Grundlage einer UNS (Unified Namespace) Architektur. Beispielhafte Struktur mit zentralem MQTT-Broker Durch die UNS Architektur werden alle relevanten Produktionsdaten in einem gemeinsamen, kontextualisierten Raum organisiert – z.B. nach Standort, Linie, Maschine, etc. Vorteile auf einen Blick:
Eine Übersicht zum Thema Data Integration Layer und weitere Informationen finden Sie hier: Was ist ein Data Integration Layer und warum wird dieser benötigt? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: August 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf