01.08.2025 19:08 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 05.08.2025 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Oder die Kommunikation über Morbus lösen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.08.2025 14:26 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 05.08.2025 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo Ixo65 Danke für die nette Begrüssung Ein Beispiel in V17 habe ich nicht. Habe meinen Test mit V19 und einer Logo mit Firmware 1.81.04 gemacht. Aber die Modbus Kommunikation bei den Unified Panels sollte es auch in V17 geben.
Im Anhang noch eine Klein Zusammenfassung mit Bildern. Gruss Oliver DateianhangLogo mit Unified Panel.pdf (36 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf