04.09.2025 13:45 | |
Beigetreten: 31.07.2020 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 85 Bewertung:
|
Hallo, Es gibt auch noch OPC UA für Plattform unabhängige Netzwerkintegration, um Daten mit Third-Party-Anwendungen auszutauschen. In folgenden Beitrag sind alle wichtigen Links zu OPC UA aufgelistet: OPC UA – Ein Überblick der wichtigsten Beiträge und Links https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109770435 Grüße |
08.09.2025 09:47 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 16353 Bewertung:
|
Hallo PFoerster für Comfort Panels oder Unified Comfort Panels gibt es leider keinen REST Client oder REST Schnittstelle. Bei Unified Panels kann man mitJavascript arbeiten, evtl gibt es a weitere Möglichkeiten Ansonsten bei der S71500 prüfen ob evtl andere Webtelegramme in frage kommen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109780503 viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf