16.09.2009 18:24 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo RUPPERT, beim Profibus sind locker bis zu 1000 m möglich wobei Du abstriche bei der Baudrate machen musst. 1000m / 9,6 KBit/s - 187,5 KBit/s; 400m / 500 KBit/s; 200m / 1,5 MBit/s; 100m / 3, 6, 12 MBit/s Kann man unter Zulässige Leitungslängen bei PROFIBUS-DP Netzen nachlesen. Gruss Daniel |
Zuletzt bearbeitet von: dalbi am: 16.09.2009 18:24 |
|
17.09.2009 09:40 | |
Beiträge: 91 Bewertung:
|
Hallo RUPPERT, es gibt auch noch die Möglichkeit, den Profibus über einen OLM (Optical Link Module) über LWL zu verlängern. Dann sind Übertragungsweitenbis zu15 KM drin. Hier die Beschreibung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24164176 Gruß MichS |
18.09.2009 13:12 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf