21.10.2009 10:48 | |
Beiträge: 91 Bewertung:
|
Hallo Volker67, für die Anschaltung eines Dp-Slaves an die 313-C kann die CP425-5verwendet werden. Dies wird in diesem Beitrag diskuitert: /tf/WW/de/Posts/6484 Hier ist beschrieben wie man diesen parametriert: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1158693 An der IM151-1 muss denke ich die Profibus Adresse über DIP-Schalter eingestellt werden. Stimmt diese mit der in der HW-Konfig überein? Gruß MichS |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.10.2009 13:29 | ||||
Beiträge: 34 Bewertung:
|
|
|||
22.10.2009 19:02 | |
Beiträge: 34 Bewertung:
|
Ichwerde beiCP 425-5 nicht fündig, gibt es da eine Bestellnummer? |
22.10.2009 22:10 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 30.05.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Volker67, probier es doch mal mit dem hier: KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 342-5(6GK7342-5DA02-0XE0) Es geht um eine S7-300, daher muss es auch ein CP342-5 sein Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.10.2009 21:33 | |
Beiträge: 34 Bewertung:
|
Ja, die CP 342 istdas Bauteil, das gebraucht wird. Damit läßt sich möglicherweise auch die Ursache für den Busfehler an der anderen Anlage besser finden. |
Folgen Sie uns auf