22.11.2009 14:25 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo Zusammen. Folgendes Problem: Ich habe ein Motorventil welches von zu nach Auf genau 30sek fährt. Über eine Temperatursteuerung mittels Logo fahre ich das Ventil. Ich möchte nun über eine Balkenanzeige die momentane Position des Ventils anzeigen. Das Ventil hat einmal eine Dauerphase und zum zweiten eine geschaltete Phase. Soweit so gut. Wenn ich nun versuche über eine analoge Arithmetik den geschalteten Ausgang zu messen komme ich in Rechen bzw. VErknüpfungsprobleme bezüglich der Reset. Beispiel: Motor bekommt 15 Sek auf Befehl und anschließend 30 Sek. zu Befehl, dann habe ich ein Ergebnis von minus 15 Sek. obwohl der Motor bei Null ruht.Damit muss der Motor beim nächsten Auffahren mindestens 16 Sekunden laufen damit ich auf der BalkenAnzeige 1 erhalte. Genauso verhält es sich wenn der Motor für 40 Sekunden Auf Befehl bekommt und anschließend für 10 Sek zu. Rechnerisch habe ich 100% Balkenanzeige obwohl ich nur 80% haben dürfte. Wer kann mir bitte beim Gehirnknoten lösen helfen. DateianhangSPUELEN_KW_REV01.zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SWB WORKER am: 22.11.2009 14:48Zuletzt bearbeitet von: SWB WORKER am: 22.11.2009 14:47Zuletzt bearbeitet von: SWB WORKER am: 22.11.2009 14:36Zuletzt bearbeitet von: SWB WORKER am: 22.11.2009 14:26 |
|
22.11.2009 17:06 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo SWB Worker, Ich würde das einfach mit einem Zähler lösen der die Sekunden für Auf und Zufahren zählt.. Oben und unten begrenzen und schon hast Du eine Zeitanzeige.. Skalierung auf 0-100% ist dann mit Rechnen (oder auch mit einem Analogverstärker möglich) Hab Dir ein kleines Programm dafür gemacht In der Simulation musst Du die Eingänge I1 zum Auffahren und zum Zufahren den I2 bringen! Das musst Du dann nur noch in Deine Schaltung integrieren, statt der 2 Eingänge die Ausgänge verwenden mit denen die Logo das Motorventil schaltet! Natürlich geht das mit ein paar anderen Parametern auch noch genauer.. -> Probier mal... DateianhangSPUELEN_KW_REV01a.zip (162 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 22.11.2009 17:12 |
|
22.11.2009 22:27 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
-> Siehe Schaltungsprogramm Vorausgesetzt der Durchfluss ist linear zum Öffnungswinkel kannst Du so den Durchfluss berechnen! -> Was meinst Du mit "zum Anzeigewert addieren" ?? freut mich dass ich helfen konnte mfG... DateianhangSPUELEN_KW_REV01b.zip (148 Downloads) |
23.11.2009 21:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Theo,
DateianhangSPUELEN_KW_REV02.zip (151 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.11.2009 18:14 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo Betel Danke für die Modifikation der Genauigkeit. Gruß |
Folgen Sie uns auf