25.11.2009 10:01 | |
Beigetreten: 25.11.2009 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
das Öffner-Schaltelement ist immer nur Bestandteil einer kompletten Befehlsstelle 3SB3, welche es aus Kundensicht letztlich zu bewerten gilt. Das Element kann in verschiedenen Arten von Befehlsstellen, mit ihrerseits verschiedenen B10-Wertigkeiten, verbaut werden. Daher ist die Befehlsstelle entsprechend Seite 18 der Broschüre "Funktionale Sicherheit..." in Anlehnung an SN 31920 einzuordnen und dem entsprechend zu bewerten. Weitere Informationen finden Sie in beiliegenden Info-Blättern. Link zum Download unserer Broschüre: Safety Integrated Funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen Europäische Maschinenrichtlinie – einfach umgesetzt https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/e20001-a230-m103-v1.pdf In dieser Broschüre finden Sie: auf Seite 19 ein Glossar auf Seite 18 eine Tabelle mit Standard-B10-Werten und prozentualen Anteilen gefahrbringender Ausfälle der SIRIUS-Produktgruppen auf Seite 16 die Umsetzung aus B10 und prozentualen Anteilen gefahrbringender Ausfälle auf SIL bzw. PL. Safety Integrated Normenposter Funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen Europäische Maschinenrichtlinie – einfach umgesetzt https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/e20001-y290-m103-v1.pdf Besuchen Sie auchfolgende neue Seite zum Thema der Funktionalen Sicherheit: www.siemens.de/safety-evaluation-tool Dateianhangnikraym23112009.zip (339 Downloads) |
25.11.2009 10:52 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hmm stimmt...Ich finde aber nichts zu einem Sicherheitsschloss verrastend z.B. vom Typ: 3SB3500-4LF01. Was kann man da verwenden? Beste Grüße |
Folgen Sie uns auf