02.02.2010 14:19 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Nutzt Du auch die 4 integrierten Analogeingänge des Grundgerätes? Sonst könntest Du ja 2 davon abschalten und könntest ein weiteres AM2 anstecken. Wie auch immer, ich hab schon mal so etwas Ähnliches gebraucht und für Dich angepasst. Du musst mit einem schnellen Eingang direkt auf einen Zähler. Dann zählst Du, wie viele Impulse pro Sek. reinkommen, setzt also den Zähler jede Sekunde zurück. Den Zählerwert schreibst Du in eine Rechenfunktion, da man Diese als Speicher missbrauchen kann. Dort gibst Du Deine Rechenformel ein (Zählerwert/10 - 273). Wenn Du dann nochmal x10 rechnest, kannst Du die Temp. sogar mit Kommastelle anzeigen. Das Ergebnis hast Du am Ausgang der Rechenfunktion als Analogwert. Die Impulse kannst Du aber nicht simulieren, d.h. Du musst das Prog. am Gerät testen! DateianhangFrequenz_Analog.zip (137 Downloads) |
Folgen Sie uns auf